This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万M:使用解析器控制IPM电机

Guru**** 2333840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579674/tms320f28069m-control-a-ipm-motor-with-resolver

部件号:TMS320F2.8069万M

大家好。

据我所知, InstaSpin的FOC软件算法 支持SPM电机,但不支持IPM.如果我们将ID设为0,则由于IPM电机的显著性,无法达到其最大扭矩。

D轴 和Q轴电感不相等,它们也是电流增加时的非线性电感(红线代表Q轴电感,蓝线代表D轴电感)。  :

如果我想在 2.8069万M之前控制带有解析器的IPM电机,我该怎么办?

TI是否有好的解决方案?

或者,TI 在中国的当地代理机构的一些高级工程师可以提供技术支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    InstaSPIN-FOC是用于PMSM和ACI的无传感器FOC,与SPM或IPM无关,现在没有用于IPM的专用算法。 如果您使用sensor-FOC解析器,则可能需要根据您的运动配置文件设计自己的ID控制算法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSIM软件中的电机控制设计套件确实为您的应用提供了解决方案。 设计套件有助于为非线性IPM电动机驱动系统设计电流和速度控制器,具有每安培最大扭矩控制和场弱化控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Powersim

    真是个好消息!!

    您能否提供一些有关MTPA的演示视频或材料(由于 中国的政策限制,我无法从YouTube或Google上看到您的官方视频)?它是否支持代码生成技术?是否还支持2803X 系列?

    据我所知,有一个名为“VisSim embedded”的软件 正在做与您相同的事情,您能介绍 一下您的产品的不同之处吗?

     在中国有没有这套「电机控制设计套件」的本地经销商?
    我的公司是中国的一家电动汽车制造商(JMEV),它不仅是IPM电机控制所需的一个好的解决方案,而且还必须为 我们提供良好的支持。
    也许我们可以成为合作伙伴。  :) 请告诉我有关您的产品的更多信息。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSIM提供自动代码生成功能,生成的代码可随时在TI MCU上运行。 目前,它支持TI F2833x,F2803x,F2802x和F2806x系列MCU。

    PSIM和VisSim之间有许多不同之处。 但最大的区别是,在PSIM中,您可以直接对电路形式的整流器进行建模。

    我们在中国有当地的代理商和代表,可以为您提供良好的支持。 请将您的联系信息(商务电子邮件和电话号码)发送至support@powersimtech.com,我们将向您发送一些有关电机控制设计套件的材料,并将尝试为您提供进一步的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Powersim  

    我无法下载PSIM,我总是在 您的网站上看到错误:

    但我在  网页上完全没有发现任何验证码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Powersim

    我上周向support@powersimtech.com发送了一封邮件。但我直到现在才收到任何回复。

    您是否有中国当地经销商和代表的其他联系信息? 非常感谢您的帮助。

    赵先生

    电子邮件:yangchao@jmev.com