This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-HV-1PH-DCAC:GUI Composer与PowerSuite单相逆变器的故障示例

Guru**** 2931970 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, CONTROLSUITE, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582774/tidm-hv-1ph-dcac-trouble-with-gui-composer-with-powersuite-single-phase-inverter-example

部件号:TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他部件:PowerSuitecontrolSUITE

客户使用TIDM-HV-1PH-DCAC。  最初使用CCSv7和controlSUITE 3.4 的GUI编辑器,带有main.cfg文件,工作正常。  但是,当升级到CCGUI时,controlSUITE 3.4 5 main.cfg上的图形7.1 不再出现。  在项目资源管理器上之前,main.cfg具有[PowerSuite]符号,但现在没有[PowerSuite]符号,也没有用于更改参数的GUI界面。  客户尝试卸载CCS controlSUITE,返回到以前版本的CCS controlSUITE,但没有任何效果。  有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    每次CCS更新时,他们必须确保已安装PowerSuite和GUI Composer。

    要检查PowerSuite,首先右键单击Project Explorer (项目资源管理器)下的项目名称,然后转到Project Properties (项目属性)->

    在此处转至常规并单击RTSC选项卡,注意选中的PowerSuite版本框,对于最新的controlSUITE版本,它应该是1.7 .00.00

    现在转到Windows首选项,在CCS -> Products -> RTSC下,您应该会看到所有已安装的PowerSuite版本,

    如果未安装,您可以单击"添加"并浏览至PowerSuite版本目录以进行安装。

    接下来,他们需要确保安装了GUI Composer。 这应可通过App Center获取,

    我将尝试在我的端安装CCSv7以解决此问题,但根据您的描述,可能是当前CCS版本中未安装PowerSuite,或者是GUI Composer不可用,

    确保他们在迁移到新CCS版本时启动“新工作区”,因为这会触发CCS自动查找新产品和软件。

    此致
    Manish Bhardwaj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    我刚刚安装了7.1 的新版本,并从它安装了GUI Composer运行时,

    7.1 中似乎有损坏

    我已将此作为单独一期发布在下面的论坛上

    e2e.ti.com/.../58.2996万