This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:测试套件的问题

Guru**** 2333870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580865/tmdssolaruinvkit-problems-to-test-the-kit

部件号:TMDSOLARUINVKIT

您好,我开始测试此开发套件,并按照说明测试此套件。 我按照说明连接跳线,+ 15V DC和+12V DC外部隔离偏置电源,USB电缆,控制卡。 首先,我尝试在开环模式(Build =1)中测试回飞转换器。 我使用了直流电源,并调整参数Vin = 30 V,将电流限制为1 A

我没有连接负载(电阻),因为我想看到电压讲座(使用脚本填充的窗口)对输入正确,然后当我连接电源时,输入电压下降了近2伏,转换器消耗了所有电流(1A)。

我认为电子卡有问题。 您能帮我了解可能的问题吗?

注:开发套件是新的,是我第一次使用此套件

感谢你能抽出时间。

此致

Manuel Tlapa Juárez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manuel

    我建议您按照用户指南进行操作,并在它指示连接负载设备时,请执行此操作。

    您观察到的构建级别1中的步骤编号是什么? UG指示在开始运行代码之前不要施加电压(您可以连接电线,但不会产生电压)。

    只有在步骤15中,我们才会要求缓慢地提高输入电压,这是不是因为您达到过电流,所以当您提高电压时,您无法超过2V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您建议我制定的用户指南中的步骤操作,但问题仍然存在。 我使用万用表检查转换器的输入(所有板上都没有连接任何电压),并且检测到输入短路(万用表处于连续模式)。 这是n´t转换器不工作的原因,因为电子板存在问题。
    我按照下一步骤测试了开环检查(Build =1)中的逆变器,它工作正常, 但我也有一个n´t,因为当我增加输入电压(大约180 VDC)时,“Code Composer Studio”停止工作,我需要关闭所有程序(CCS),因为它不起作用。

    然后,我有三个问题:

    1.-如果电子主板损坏(出厂损坏),我该怎么办?
    2.-我可以联系谁来检查保修?
    3.-如何解决逆变器的另一个问题?

    感谢你能抽出时间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tlapa,

    您是否有任何固定在板/凸块上的插钉,可将板从底面的工作台表面稍微提起?

    有时,将主板放在导电表面上可能会损坏,

    1.我仍在尝试评估损害,我们将根据决心和根本原因采取行动  
    2.没有与EVM相关的保修
    3.我建议使用铁氧体磁珠,请参阅4.3 www.ti.com/.../tiduay6a.pdf一节 ,这在该设计中非常有效

    此致
    Manish Bhardwaj