This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-SOLAR-DCDC:dplip.pdf和CONTL_3P3Z.ASM中的3p3z系数

Guru**** 2333840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582909/ccs-tidm-solar-dcdc-3p3z-coefficients-in-dplip-pdf-and-contl_3p3z-asm

部件号:TIDM-SOLAR-DCDC

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  我尝试在我的项目中实施3p3z。  3p3z具有7个系数和 3个界限。

但 我在dplib.pdf上读到:

CNTL_3P3Z_Coef1 =&CNTL_3P3Z_CoefStrut1.B2; 为什么B2, 如果结构桥为 CNTL_3P3Z_CoefStrut1.B3?

在CONTL_3P3Z.asm中:

_CNTL_3P3Z_Coef:n:   .usect   "CNTL_3P3Z_Section",2,1      ,1;系数和饱和限值(14个字)


如果7个系数和3个界限=20个字,为什么是14个字?

请说明该怎么做。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    感谢您指出这些错误。  我可以看到,在文档中,最近的库版本中的第一个已更正。

    第二个问题仍在文档中。  系数结构实际上是20个字,这是评论应该说的。  我认为作者将数据缓冲区大小放在了错误的注释行中。

    我们将注意到这一点,以便在下一次修订中进行更正。

    此致,

    Richard