This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SFRA:__IQ16log

Guru**** 2587625 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581885/ccs-sfra-__iq16log

部件号:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

说明   资源   路径   位置   类型
未解析的符号__IQ16log,首先引用于../lib/SFRA_IQ_Lib.lib<SFRA_IQ_background.obj>   Bidirect_3Port_DC_DC          C/C++问题

我找不到__IQ16log 。

如果有大量的_IQ16log,为什么程序需要它?

我可以在哪里提供? 我试着去做

#define __IQ16log _IQ16log

这是无用的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael,

    IQ16log定义为IQmath库的一部分,  

    用户指南的第3.4 3节显示IQmath库在项目中未清晰显示,  

    您可以参考IQmath lib,了解如何将其包含在您的项目中。

    此致

    Manish