This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:RAM状态保持在VDD电源的哪个值?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582895/tms320f28335-ram-state-preserved-down-to-which-value-of-vdd-supply

部件号:TMS320F2.8335万

您好,

您能否告诉我们保留VDD电源电压,RAM状态内容的数值? 低至1V?

期待您的回答,

此致

Pierre Izard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pierre:

    VDD的最小工作电压可在数据表的推荐工作条件表中找到。

    设备操作@ 150 MHz -最小= 1.805V
    设备操作@ 100 MHz -最小= 1.71V

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adam

    感谢您的回答

    如果VDD电源降至1.5V或1V (时间有限,短于几毫秒)并再次上升至建议的范围,RAM状态将不会保留?

    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pierre:

    正确。 在VDD上,RAM状态不能保证低于1.71V的任何电压。

    此致,
    Adam Dunhoft