This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:ILPFC演示代码中的BUILD2_SELECT = 0/1有何不同?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582809/ccs-tms320f28035-what-s-different-about-build2_select-0-1-in-ilpfc-demo-code

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI员工:

我是Leo,现在开始研究数字电源的C2000。

对于ILPFC的EVM,项目中有一个设置让我感到困惑,它叫做"BUILD2_SELECT"。

 我在ILPFC用户指南中找不到有关此设置的任何说明,  

 BUILD2_SELECT = 0 / 1的含义是什么?

PS:  不是“INCR_Build”。

谢谢并查找您的回复。

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BUILD2_SELECT =1表示选中了INCR_Build 2。

    BUILD2_SELECT =0 表示未选择INCR_Build 2。

    Shamim