This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-69M-Kit:从汽车器件实验3b中读取VD和VQ值

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582845/drv8312-69m-kit-reading-vd-and-vq-values-from-motorware-lab-3b

部件号:DRV8312-69M-Kit

您好,

IM使用汽车器件实验3b旋转PMSM,并将VD,VQ,id,IQ写入文件,并加快速度。我已成功完成此操作。我按照本文中的建议转换了这些值:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/t/521036</s>52.1036万 

但是,我使用转换后的值在MATLAB/ Simulink中模拟电机,而VD和VQ值未提供与测量值相同的ID,IQ和速度。  

我确信电机型号正确。 这些测量值必须正确,因为我打算通过递归最小二乘法算法来传递测量值。

从IQ 24到实际值的转换是否正确,如链接中所述? 如果有,对此问题有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FOC项目中的VD&VQ是一个像占空比一样的比例值,从-_IQ (USER_MAX_VS_MAG_PU)到_IQ (USER_MAX_VS_MAG_PU),如果要将系数和实际直流总线电压转换为伏特值,Vd&VQ对于系数不是非常精确,具体取决于svpwm模式。 IGBT/MOSFET的压降。