This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F2.8035万控制卡固件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332, CONTROLSUITE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582716/f28035-control-card-firmware

主题中讨论的其他部件:DRV8332controlSUITEDRV8312-C2-KitDRV8312

您好,

我正在尝试查找用于控制BLDC电机的DRV8332的固件C代码。

我能找到的最接近的一个是DRV8132-C2-kit。  在哪里可以找到用于控制DRV8132 DMC板的F2.8035万控制卡固件?  我下载了controlSUITE,但找不到它。

谢谢,Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装controlSUITE后,默认情况下,可以在"C:\ti\controlSUITE\DEVED_KITS\DRV8312-C2-KIT_v128"中找到多个参考项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在DRV8312-C2-KIT_v128中,没有F2.8035万控制卡的固件C代码。  我需要了解如何开发MCU代码来控制DRV8312。

    谢谢,Jian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开参考项目,您可以找到所有C源代码和头文件,DRV8312在xx_DevInit_xx.c中配置,并使用PWM输出控制DRV8312。