This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:关于PWM频率

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582439/tms320f28075-about-pwm-frequency

部件号:TMS320F2.8075万

大家好:


我的项目使用2.8075万作为主中继器, PWM频率已配置为120MHz,暂时没有发现任何问题!

现在我看到描述中的2.8075万数据表,PWM频率只能为100MHz。 当频率为120MHz时,PWM频率智能配置为60MHz。

我的问题是:

1,为什么PWM频率不能配置为超过100MHz?

2,如果PWM频率配置为120MHz,会有什么后果或影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,2394

    ePWM计时在超过100MHz时未关闭。 因此,如果配置时钟频率> 100MHz,ePWM可能无法可靠运行。 即使某些120MHz的开发单元看起来工作正常,但一旦看到足够的单元,您就会发现由于TI制造工艺的变化而无法正常运行的单元。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,

    明白了,谢谢!!