This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8027万F:接口MATLAB和launchxl-f2.8027万f

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582795/ccs-launchxl-f28027f-interfacing-matlab-and-launchxl-f28027f

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F

工具/软件:Code Composer Studio

  1. 我有交错升压转换器的闭环MATLAB模型。我想使用嵌入式编码器生成代码。当我安装硬件支持软件包时,我只能在库中看到c2802x,而不能看到F2802x (MAT-LAB模型)。此设置是否有效?
  2. 请帮助我从 MATLAB模型生成用于launchxl-2.8027万f的代码。 请提供一些参考资料 ,以便完全理解。 提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您正在使用哪个Matlab版本? 我建议您使用MATLAB 2017a。 请查看此链接以了解优势:
    e2e.ti.com/.../213.6165万

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢Gautam Iyer,
    我正在使用MATLAB 2016a版本。是否兼容或2017a已更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与2016a兼容,但建议2017a。 对于2016b,您可以在F2.8027万 Launchpad上观看此视频(最后一部分):

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个很棒的解释。我将开始使用matlab2016a本身。我的MATLAB库中有所有这些GPIO,ePWM,ADC和所有其他通信外设。我是否可以开始并获取代码?
    安装MATLAB 2017将需要我很长时间
    如果我有任何疑问,我会再问您。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然随时都可以!

    祝好好运,祝好!
    Gautam