请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 TMS320F2.8335万:变量未更新。
触发器= RD_EXT_FPGA (0x356); IF (触发器== 1) 火灾= 1; 其他 火灾= 0;
在调试器中,我看到变量触发器根据按钮按下进行更新-当按下触发器=1时,释放触发器=0。 无论触发什么值,变量火始终为零。 如果我在线火= 1上设置了断点;-变量火已 正确更新。 这两个变量都是全局变量。