This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-2PHILPFC:CC2803X ISO控制卡

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-2PHILPFC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582323/ccs-tidm-2philpfc-cc2803x-iso-control-card

部件号:TIDM-2PHILPFC

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,

我们在这里购买了一些双相交错PFC (TIDM-2PHILPFC) 390V 700W。 控制卡为CC2803X ISO版本1.3。

我打开了控制卡上的SW3,以便启用JTAG,但来自控制套件的演示程序仍然无法加载。  它弹出以下错误:

"连接到目标时出错:

(错误-1135 @ 0x0)
调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真软件包6.0 .407.3)"

它似乎无法通过XDS100v1 USB调试程序进行连接。

提前非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在主板电源关闭的情况下,将开关SW3设置到关闭位置。

    此时请关闭高压交流输入。 现在仅使用外部+12V直流 电源为低压电路和C2000控制器供电。

    现在您看到LED闪烁了吗? 此外,此时您是否能够按照QSG中的说明连接GUI?

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shamim;

    所有LED指示灯不闪烁。 GUI也不能连接。