主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
到目前为止,我一直在开发ARM器件,主要是STM32。 通过ST,我可以获得MxCube,它可以为我生成一个包含所有必需的外设.c/.h文件的启动项目。 我正在尝试开始使用C2000启动板。 我创建了一个新项目,但项目很空,自动完成也不知道什么。 我似乎找不到任何可用的外设库,以及更高级别的过程(HAL)。
是否有任何直接的指南解释如何使用IO,UART,闪存等所有必需的外设库快速创建和开发项目?是否提供了任何示例? C2000的库是否也包括类似的HAL框架?
我下载了controlSUITE,但它似乎只包含一些数学/DSP算法。 我将感谢所有的帮助。