This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 实时快速傅立叶变换

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582658/fast-fourier-transform-at-real-time

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好 ,我想看一下C2000TmPiccolo LaunchPad ,我需要做的是一个能源网络分析仪,它可以实时完成快速傅里叶变换,并在显示屏上显示armonic。 您认为,使用此主板套件可以实现这一目的是什么?

或者,我可能会推荐其他开发板? 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julian:

    [QUETE USER="Julian_403"]我需要做的是一个能量网络分析仪,它可以实时进行快速傅里叶变换,并在显示屏上显示armonic。[/QUETE]

    您可以很好地计算FFT ,并在controlSUITE中找到定点FFT库,如下所示:

    C:\ti\controlSUITE\libs\DSP\FixedPointLib\v1_20_00_00\source

    一定要看看并决定。

    Julian_403 说:
    您认为,使用此主板套件可以做到什么?

    很有可能!

    此致,

    Gautam