This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-TMDSLCKIT-V3:调制编码方案

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581161/ccs-tidm-tmdsplckit-v3-modulation-coding-scheme

部件号:TIDM-TMDSPLCKIT-V3

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我叫Adam,我的学士论文涉及PLC中的适应性方法

我使用5.5 和TMDSPLCKIT-V3 F2.8069万 AFE 031, 我想更改G3 ROBO模式中数据的重复数。

在g3_phy.h中,位于值为4的宏G3_PHY_REPEAT_4。

我的想法是:添加值为2的新宏,但我 找不到从宏传递G3_PHY_REPEAT_4信息的代码,函数或库的一部分。

接下来,我的问题是:我能否从PHY_Example_test获取有关数据吞吐量的信息?

有什么想法?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Adam:

    我不太确定您是否可以从PHY示例获取数据。

    但我相信您应该能够使用Zero config GUI并使用PHY参数来获取这些PHY级别的一些详细信息。

    此致。