This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:IcePick_C_0:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的一个FTDI驱动程序函数返回了无效状态或错误。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582528/ccs-tms320f28379d-icepick_c_0-error-error--150-0x0-one-of-the-ftdi-driver-functions-used-during-configuration-returned-a-invalid-status-or-an-error

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位:

我正在运行Delfino实验板套件并开发了一个驱动另一个PCB的PWM控制应用程序。 运行代码一段时间后,DSP和CCS之间的通信中断,CCS中出现以下错误:

IcePick_C_0:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的一个FTDI驱动程序函数返回了无效状态或错误。

但是,DSP继续正常运行,因此只有通信中断。

当我将DSP与PCB完全断开时,一切都继续正常运行,通信链路保持正常。 因此,我怀疑PWM输出可能无法为PCB上的栅极驱动器提供足够的电流。 但是,在检查数据表值和测量后,似乎没有问题。

您能否就导致此错误出现的原因以及如何解决此问题提供建议? 我已经在整个论坛进行了搜索,但迄今为止没有遇到任何类似的问题。

谢谢你。

Giel Van den Broeck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一种动力应用,您在其中推动几千瓦的动力吗?

    Giel Van den Broeck 说:
    我正在运行Delfino实验板套件,并开发了驱动另一个PCB的PWM控制应用程序。[/QUOT]

    另一个主板只是电源板?

    Giel Van den Broeck 说:
    IcePick_C_0:错误:(错误-150 @ 0x0)配置期间使用的一个FTDI驱动程序函数返回了无效状态或错误。

    这似乎是干扰USB通信的一些噪音。 尝试使用基于铁氧体的USB电缆或 将普通USB电缆缠绕在铁氧体磁芯上。

    此致,

    Gautam