This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:如何将controlSUITE's程序加载到闪存中

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582314/ccs-tms320f28377d-how-to-load-controlsuite-s-program-into-flash

部件号:TMS320F2.8377万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我的平台是6.1 .0.0.0104万 ,   我的目标是F2.8377万D, 程序是从controlSUITE获得的,它可以加载到中,运行良好, 但如何将 其加载到闪存中?    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    右键单击Project -> Build Configuration -> Set Active -> Select Flash。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Xiaolong:

    根据Gautam的建议,请确保在CCS中检查更新,如果有,请安装。

    谢谢,此致,
    Vamsi