This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:5kW太阳能逆变器参考设计

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581279/tms320f28069-5kw-solar-inverter-reference-design

部件号:TMS320F2.8069万
主题:PowerSuite中讨论的其他部件

尊敬的专家

我的客户正在寻找 5KW太阳能逆变 器参考设计。

我们有许多微逆变器参考设计,但我找不到如此高功率的解决方案。

 是否有任何接近5KW太阳能逆变器的参考设计可供客户研究?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下参考设计将是最接近客户所需的设计,尽管设计仅为600W,但设计中使用的拓扑和控件非常有销售性,而且设计可在PowerSuite框架内使用

    www.ti.com/.../TIDM-HV-1PH-DCAC 文档