This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:过流保护

Guru**** 2448320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582451/tmdshvmtrinspin-overcurrent-protection

部件号:TMDSHVMTRINSPIN

您好,

我正在尝试运行一个200V,4极,4.18mH,1.125ohm,BLDC电机,功率高达约670瓦的0.9 功率。 当我运行实验5a (用于恒定扭矩控制)时,设置将在大约9.1 IQ_A处跳闸 在9.1 IQ_A中,该套件的功率仅为2.4A @ 200V,480 W。 我的最大电压是200V直流,因此我想改变3个电流分流器的增益,以允许更大的电流(例如15.0A),并可能将分流器换为更高的功率分流器。 因此,我还会将 USER_ADC_FULL比例电流A (例如,达到30A)和 USER_IQ) FULL比例电流A ( 例如,达到15.0A)升级。

我需要知道的是还需要更新哪些内容。 我注意到原理图中有一个"当前总和",它有自己的增益设置。 我是否也需要更改此设置?如果需要,如何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过开关J7将TrpRef更改为1-2,或先调整VR1以增加高压套件上的跳闸电流。 如果要将电流并联电阻更改为较小的电阻,请注意IPM的限流。