This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:关于HR捕获模块

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582349/ccs-tms320f28035-about-hr-capture-module

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试使用2.8035万中的HR捕获模块。 我对HR CAP有一些疑问。 因为它可以捕获300 ps级别的上升/下降边缘。 捕获INT生成的触发电压电平是多少?  

另外,我是否可以手动设置可以触发捕获INT的电压电平? 例如,我希望它在接收到的电压达到0.3V时捕获下降边缘。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在C2000论坛上拍摄您的帖子。 那里的专家可以为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这由VIH (上升 边缘) 和VIL (下降边缘)确定。 发布的编号可在 数据表(5.4推荐的操作条件)中找到,搜索 "VIL"和 "VIH"。  这些不可调整,并且因设备而异。 这对于设备来说非常容易表征,只需提供相对较慢的正弦波作为HRCAP的输入,并在捕获值上切换GPIO。 当您看到GPIO切换时,您就知道自己处于VIL或VIH。

    此致,
    科迪