This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8069万:F2.8069万 Illegal _ISR()

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578000/compiler-tms320f28069-f28069-illegal_isr

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,
客户有时在TMS320F2.8069万上遇到ITRAP问题。 由于它只是在某些情况下才会确定它是否是编译器问题。 我可以向您发送软件项目TI内部。

问题:
代码在ca后进入illegal _ISR。 700毫秒。 问题出在“„Timer_ISR()”。

n ü„Timer_ISR()从„RAML0+RAML1“运行。 如果代码从Flash或“RAML5”运行,则代码运行稳定。

设置:

编译器v 6.4

您可以了解一下吗?

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    是的,您可以将项目发送给我吗? 我会研究一下,然后回复您。

    谢谢,此致,

    Nirav Ginwala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger,

    我也不认为这是编译器问题,因为它会间歇性发生。

    客户能否提供存储Timer_ISR()例程的内存转储(在获取非法操作码时发生ITRAP)? 我有一种感觉,因为某种原因,内存的一部分正在被破坏,因此它抛出了"ITRAP"。

    谢谢,此致,
    Nirav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nirav,
    我将询问客户内存转储。 您能看到问题所在吗? 您的EVM上是否正在运行该功能?

    此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    在修改客户的应用程序代码后,结账是如何在客户端进行的?  

    此致,

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确分配其工作的变量。