This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万M:无法获得输出电压

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582400/ccs-tms320f28069m-cant-get-a-output-voltage

部件号:TMS320F2.8069万M

工具/软件:Code Composer Studio

我无法获得输出电压,甚至程序也会调试... 问题是什么...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NAYan:

    I can not get a output voltage, ben program will debug...(报价用户="NAYAN KAKLotar">我无法获得输出电压,甚至程序将 出现了什么问题。

    您能否更清楚地了解上述问题? 您谈论的是哪种输出电压? 此外,这是F2.8069万M启动板还是定制板?

    请提供足够的详细信息。

    此致,

    Gautam