This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8377万S:Delfino LAUNCXL-F2.8377万S能否输出10kHz至1MHz PWM?

Guru**** 2551760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582363/launchxl-f28377s-is-the-delfino-launchxl-f28377s-able-to-output-10khz-to-1mhz-pwm

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

我需要将F2.8377万S编程为10kHz至1MHz的PWM。 有可能吗? 如有任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    I need to program the F2.8377万S to PWM from 10kHz to 1MHz。 有可能吗? 如有任何帮助,我们将不胜感激。 谢谢您[/QUOT]

    是的,使用F2.8377万S可以很好地实现上述范围。 请务必检查此设备的TRM以验证是否相同。

    此致,

    Gautam