This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8022万:是否有一个使用不使用中断的I2C的好例子?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582355/tms320f28022-is-there-a-good-example-using-the-i2c-that-doesn-t-use-interrupts

部件号:TMS320F2.8022万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我在2.8022万 (Piccolo)的I2C上打了我的头几天,但至今还没有拿到。

我尝试在controlSUITE中的DEVICE_SUPPORT\F2802x\v230\F2802x_Examples_structs\i2c_eeprom下2802下查看代码。

虽然我对该代码有一些疑问(单独的线程),但它使用中断来为各种事件提供服务。 我可以遵循中断逻辑,但它过于复杂。


是否有示例可演示使用轮询而非中断的Piccolo I2C的用法?

谢谢!

标记