This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:FastRTS库

Guru**** 2337870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580629/tms320f28069-fastrts-library

部件号:TMS320F2.8069万

您好,

只是对 fastRTS和正常RTS库之间的区别存在一个疑问。

FastRTS 比正常RTS快。 如何实现? fastRTS中是否有任何精度损失?

非常感谢。

Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jordan,

    FastRTS的准确性低于标准RTS,但速度更快。 许多算法都是通过查找表实现的,并且没有异常检查(例如a/b,b==0?)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal
    我们是否有任何准确的数据?
    Br,Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦

    我们没有这种数据,但是对于三角函数,你得到的是双精度值的~1e-6 (在MATLAB中计算),指数函数的误差取决于参数,但对于小值,它是相同的,即在1e-6内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    Br,Jordan