This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:该处理器是否适合我的应用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/578621/tms320f28027f-whether-this-processor-suits-my-application-or-not

部件号:TMS320F2.8027万F
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

我的应用是开发一个电动汽车充电器,其中前转换器是 二极管桥(无控制)  第二级是两相交错升压转换器(PFC),第三级是三相交错降压转换器(非隔离)。我正在以7万 Hz的频率操作升压转换器,以10万 Hz的频率操作降压转换器。我的功率级别是2.3 kW (230 V, 10a)我选择了TMS320f2.8027万f。我发现它(TMS320F2.8027万F)不具有浮点兼容性。所以我必须使用IQ数学来使用数字控制器库。

我的疑问是如何获取此应用和PI控制器设计的参考和模型程序?

2.请告诉我此处理器是否适合我的应用。

此外,请告诉我此选择是否存在任何其他问题。

我是这些德州控制器的新手..........

提前非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annapurna,

    此处理器在处理系统两个部件的控制回路时应该没有任何困难。  

    降压和升压都使用基本控制器结构,包括ADC读取模块,控制器模块和PWM驱动器模块,并以串联方式连接。  所有这些都可在controlSUITE中的F2.8027万的数字电源库中找到。  支持文档中提供了基准,我们可以预期大约14 + 44 + 12 = 70个周期。  假设最低规格F2.8027万F (40MHz),则每个环路需要1.75us。

    您的70kHz ISR周期为14.285us,因此提升控制会消耗12.25 % 的CPU带宽。  同样,100kHz降压控制会消耗17.5 % 的CPU带宽,因此组合CPU负载刚好低于30 %。  大约20 % 会加载60MHz处理器。  您也会有其他代码,但根据控制循环的要求,加载代码似乎很方便。

    我建议您首先查看此设备的DP库。  如果controlSUITE安装在计算机的默认目录中,则库将位于路径:

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power \F2802x_v 3.5

    "BOSTXL_BUCKCONV"和"SolarExplorer"应用套件中分别有降压和升压转换器的示例。

    您可能需要查看为期1天的数字电源培训材料,了解如何使用DP库:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_DPSWorkshop

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复...
    我已经看到了,现在我发现它没有CAN控制。那么我如何使该功能与我的电池管理系统进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复...
    我已经看到了,现在我发现它没有CAN控制。那么我如何使该功能与我的电池管理系统进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    最接近集成CAN外设的器件是F2.8035万。  该器件也支持数字电源库,在controlSUITE中也是如此。  

    此致,

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经购买了tms320f2.8027万f。我决定使用本地互联网络(带UART)。现在我想知道它有多有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数字电源库支持的含义是什么?
    是浮点运算吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "数字电源库支持的含义是什么?"

    controlSUITE中的数字电源库包含对F2.8035万的支持。  如果在默认位置安装了cs,则可以在以下位置找到它:

    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\digital_power \F2803x_v 3.5

    "这是浮点运算吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的两分钱花得值:我先从F2.8069万F开发开始,随着项目的进展,您可以回到较低成本的部分,如F2.8035万F -这使您可以在开发环境中做更多的事情, 让您可以在未来的某个时间点"后退"到更便宜的替代方案...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经购买了tms320f2.8027万f。我决定使用本地互联网络(带UART)。现在我想知道它有多有效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如Richard提到的,您可以访问他提到的所有工具。 如果您已经购买了该设备,则可以开始评估。 我将提到在UART之上实施LIN会消耗一些CPU周期,这可能会降低您的整体性能。  

    F2.8035万具有集成LIN模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard和Mark Labbto,

    感谢您提供宝贵的信息。