This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:Simulink

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582188/tms320f28377s-simulink

部件号:TMS320F2.8377万S

大家好,我正在将Matlab Simulink与LaunchPad TMS320f2.8377万S配合使用。 我想使用ADC,并希望每个周期采集32个采样,即采样频率为1600Hz。 ADC是否能在如此高的采样频率下正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Manish:

    您可以在TMS320F2.8377万S数据表中找到ADC规格。 有关Matlab/Simulink支持,请参阅 www.mathworks.com/.../

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,Adam。