This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-F2.8069万M:其中是svgen_DQ.c/h

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581748/launchxl-f28069m-where-is-svgen_dq-c-h

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREcontrolSUITE

你(们)好

我在寻找上述文件已有很长一段时间了。 我在网上看到了随机引用和代码,但在汽车里似乎找不到。

是否已弃用? 如果是,为什么(错误?)

此致

Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SVGEN_DQ模块用于包含在controlSUITE而不是Motorware中的TI DMC示例中。 该模块用于我们的BLDC梯形控制方法,而Motorware目前仅支持FOC和运动控制方案。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE中不提供svgen_DQ.c。

    仅找到.h和documentation(pdf)文件

    请参阅随附的搜索结果。

    BTW 'controlSUITTE'膨胀到几乎完全不可用。