This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:Abc

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582243/compiler-abc

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

我需要为 我的项目的tms32f2.8377万s完成带有90度相移程序的4相PWM。

请帮我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kinjal:

    您是否完成了13.13 应用程序章节以支持TRM中的拓扑? 在以下示例中使用TBPHS寄存器:
    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xS\V210\F2837xS_Examples_CPU1 \ePWM_UP_AQ2837 \ePWM_UP_AQ

    此致,
    Gautam