This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:代码格式

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582016/launchxl-f28377s-code-format

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

发援会论坛已将我的链接转至Sbaa042。 在whch中:

我认为TMS320F2.8377万S 还基于一些算法,用户需要这些算法来进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jingtai:

    您对此有疑问吗? 是否应该将其作为对您的其他主题的回复发布?

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的另一个问题是,如果Launchpad有任何与ADC/DAC代码格式相关的应用程序。 我们可以学习作为参考。