This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28PLC84:G3-PLC如何在线性配置中实现吞吐量?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582252/tms320f28plc84-g3-plc-cen-a-throughput-in-a-linear-configuration

部件号:TMS320F28PLC84

这是我们的客户提出的一个问题,我不确定如何得出一个数字。 如果我们有多个服务节点(PLC84芯片组,CEN A,Robo模式)-为便于论证,比如250 -并且只有一个节点直接连接到数据集中器(因此线性拓扑与网状拓扑),那么吞吐量会有多差。  

如果将此细分-(a)所有服务节点在通电时加入网络需要多长时间;以及(b)如果249个节点必须通过连接到DC的第一个服务节点发送数据,数据吞吐量将下降到什么程度 假设我们在CENELEC模式下有一个波段? 我想最终数据吞吐量数字应该会减去节点之间的内务管理消息消耗的数据带宽-用于更新表等?

感谢您的回答。