This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:C2000控制器是否具有用于检测电源故障的内置机制?

Guru**** 2332610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/582164/tms320f28027-does-c2000-controllers-have-built-in-mechanism-to-detect-power-fail

部件号:TMS320F2.8027万

大家好,

我想在断电时在闪存中保存几个值。 C2000中是否有任何内置支持来生成断电中断? 如果不是,还有哪些其他选择?

谢谢!

普拉卡什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Prakash,

    F2.8027万具有一个内部BOR,可在VDDIO轨电压不足的情况下跳闸,但它不是中断。 它会强制设备重置,此时您将无法保存任何信息。

    您最好的选择是将一个外部监控器电路组合在高于内部BOR电压的电压下,如果监控器跳闸,则将GPIO设置为一个标志以启动您的保存序列。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 谢谢Adam!