This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:USB串行的代码示例?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580136/tms320f28377d-example-code-for-usb-serial

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

团队,

我们是否有示例代码或文档,说明如何通过PC (非UART)上的USB连接从USB端口(D+/D--)传输数据? 我一直在C2000Ware中查看USB_DEP_SERIAL,但我想知道在不涉及UART的情况下,我们是否有任何与该过程相关的文档或代码。

最佳,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lina:

    在C2000处理器的MATLAB/Simulink支持软件包中有一个示例。 串行通信用于通过USB电缆/RS232从目标硬件发送和接收数据。 这可能会引起您的兴趣。

    谢谢,

    Javy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    usb_dev_Bulk是与用于与设备通信的Visual Studio项目一起查看的另一个示例。

    SAL