This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:使用HRPWM时的最大PWM频率

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581319/tms320f28377s-max-pwm-frequency-when-used-hrpwm

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,C2000冠军

我的客户希望使用F2.8377万S PWM为SDFM模块和AMC1305/AD7403生成7403生成20MHz CLK,但20MHz PWM CLK 仅占空40 % ,它不能满足AD7403时钟要求,因此客户需要使用HRPWM功能来获得20MHz PWM下的50 % 占空比。

但我查阅参考指南,下表显示在100MHz SYSCLKOUT下最大PWM频率限制为5MHZ。 同时,当我在 20MHz PWM中运行HRPWM_Duty_SFO_cpu01示例时,它也无法正常工作以获得50 % 占空比。

所以我想确认HRPWM是否对PWM频率有限制。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,冠军
    您能否就该问题发表意见?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    不幸的是,HRPWM将不能以20 MHz运行。 这是因为PWM期间开始时有3个周期限制,此时不能使用HR。 根据HRPWM模式,最后3个周期也可能不符合条件。

    我正在验证您发布的图像中的5 MHz数字,但我确信20 MHz不会成为客户的选项。

    此致,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    不幸的是,HRPWM将不能以20 MHz运行。 这是因为PWM期间开始时有3个周期限制,此时不能使用HR。 根据HRPWM模式,最后3个周期也可能不符合条件。

    我正在验证您发布的图像中的5 MHz数字,但我确信20 MHz不会成为客户使用HRPWM的选项。

    此致,

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Kris。