This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8069万:用于从ISR内切换GPIO端口的汇编代码

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581505/compiler-tms320f28069-assembly-code-for-toggling-a-gpio-port-from-within-an-isr

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好。

我需要 将以下C语句输入 到我的ISR中:

GpioDataRegs.GPATOGLE.bit.GPIO16 = 1;//切换PCB LED

它已在C代码中使用,但我需要将其移至ISR条目(用于测试目的)。

我将感谢 您帮助解决此问题...

此致Terje Bøhler ć  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不查看汇编列表中的C代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以执行以下操作:

    MOVZ DP,#7f00h >> 6. ;使用GPIO数据寄存器的基本地址加载DP
    MOV @7h,#0001h ;GPATOGGLE的设置位16 (地址0x7f06)

    也许有一种更好的写方法——我的程序集有点粗糙——但这应该是可行的。

    Whitney