This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:使用FAT32将下一行的字符串写入文件时出现问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580218/tms320f28377d-issues-in-writing-a-string-on-next-line-into-a-file-using-fat32

部件号:TMS320F2.8377万D
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

您好,先生,

我正在使用 TMS320F2.8377万D控制卡开发基于USB闪存驱动器的应用。 在该项目中,我要使用FAT32文件系统将数据写入一个空白文件。

我的代码已将数据写入空白文件,但数据正在不断写入。 我想以行数格式写入数据。 我尝试追加\n但它不起作用,因此文件响应器既没有获得行末,也没有输入关键字字符。 我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否正在使用controlSUITE附带的FatF代码或FAT32文件系统的某些其他实现? 您是否可以共享您正在使用但不起作用的代码片段?

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我正在使用controlSUITE的fatfs代码。 实际上,我正在从事工业项目,所以这是保密的,这就是我不能在这里分享代码的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我可以写入文件,将\n附加到行的末尾,然后再读回它们,没有任何问题。 我知道您可能无法共享您的实际程序,但您能否给我发送几行示例,说明您如何写入闪存盘,这可能有助于我了解如何重现您的问题?

    您如何检查数据? 您是将闪存驱动器插入PC进行检查还是在C2000上读取数据?

    Whitney