工具/软件:Code Composer Studio
我需要一些建议,以确定应该使用哪种方法来生成正弦值。 所以我知道我的选择是什么,但我不确定他们的表现如何比较。 我正在尝试最大程度地提高精度和速度,而不是关注内存空间(ROM或RAM)。
我还希望将大部分数学保留在CLA程序空间中,并让CPU自由地进行通信和处理任务。 我需要连续调用此正弦函数(或LOOKUP)以获得三个唯一的角度值。
下面是我看到的选项:
1) TMU -仅对CPU可用,也许值得通过消息RAM传递生成的值?
2) CLA数学库-专门用于CLA。 我想知道这可能会使其余的计算陷入多大的泥头
3) IQ数学库-不确定是否仅限于CPU或CLA。 有哪些优势?
4)具有固定角度分辨率的直向RAM常量查找表(例如 2^16个数据点)
任何建议或见解都将不胜感激。 谢谢!
--Eric