This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8027万F:使用闪存模拟EEPROM

Guru**** 2332330 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579144/launchxl-f28027f-using-the-flash-to-emulate-eeprom

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

我正在尝试将闪存扇区用作模拟EEPROM。  我找到了一个提示如何实现这一目标的线程,但我不太能在当前环境中实现这一目标。 CCS 5.5

这是我遵循的主题,并下载了所有所需材料。

e2e.ti.com/.../10.6228万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡迈勒

    示例EEPROM仿真项目适用于F281x,F2808,F2833x和F2823x。 我们没有类似的F2.8027万示例。 您可能必须使用其它设备的示例代码作为开发F2.8027万的参考。 您应该能够从controlSUITE获取API库和F2.8027万头文件。

    此致,

    Manoj