This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:USB音频和同步传输

Guru**** 2485785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580513/tms320f28377s-usb-audio-and-isochronous-transfer

部件号:TMS320F2.8377万S

大家好,我对TMS320F2.8377万S上的USB控制器有点困惑,在数据表和技术参考手册上,它说它有三种传输类型:批量,中断和控制,它没有指定同步传输,但在技术参考手册(第2157页)中也没有指定同步传输。 它表示在使用Delfino作为设备和作为主机时,它具有大量,控制,中断和等时端点(第2161页),同时在F2837xS外设驱动程序库(第84-85页) 中也表示您可以使用USBDevEndpointConfigSet将端点配置为等时。  在F2837xS USB库(F2837xS-USBL-UGU-191)中,您有一个部分指定使用等时数据传输的音频设备类的配置,因此我的问题是TMS320F2.8377万S是否可以处理将用作音频设备的等时数据传输?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    F2837x不支持同步传输。

    我们将对齐文档。 谢谢你。

    SAL