This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-F2.8069万M:开箱即用演示未在Putty上显示任何内容

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580721/launchxl-f28069m-out-of-box-demo-displays-nothing-on-putty

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件: controlSUITEMOTORWARE

你(们)好

我通过USB将LaunchXL-F2.8069万M连接到我的PC,它被分配了一 个COM端口14 (在被识别为COM端口之前,必须先转到设备管理器并激活VSM)

我启动Putty并将COM端口设置为14,波特率设置为11.52万,屏幕上不显示任何内容

我已验证跳线J7是否打开,J6是否关闭,如此处 www.ti.com/.../sprui11.pdf所述

主板亮起,开始时一些LED闪烁和闪烁。

我做错了什么?

谢谢

Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srinath,

    设备的名称是否在设备管理器中? 是XDS100V2吗?

    此外,在sprui11.pdf的4.1 部分(您链接的PDF)下,如果演示代码未启动,建议您尝试使用它们。 请尝试一下,看看会发生什么。

    此致,

    虚拟现实
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vincent

    在Windows下,它不会显示为XDS100v2,就像COM端口14一样。
    所以我在Linux下尝试了...命令lsusb明确地提到了它
    Bus 002 Device 003:ID 0403:a6d0 Future Technology Devices International, Ltd Texas Instruments XDS100v2 JTAG / BeagleBone A3

    所以我在Linux中启动putty,设置波特率并连接到ttyUSB0,我看到输出:)

    再多一个Windows BS:)
    不确定这是否会影响其他问题,如VisSim (Windows)中的闪烁代码等。 考虑到TI的许多功能仅在Windows上受支持,让它在Windows上运行将是一件很好的事情
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Vincent

    它在Windows中不显示为XDS100V2。
    Linux使用lsusb命令毫不麻烦地将其显示为这样
    另外,从Putty连接到它也适用于Linux,因此这似乎是一个Windows问题。

    如果它也能在Linux上运行,那就更好了,因为TI的很多东西(Motorware,controlSUITE)都是专注于Windows的,我也想将代码从VisSim直接闪存到主板上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在Windows PC上安装了Code Composer Studio? 听起来您可能没有安装驱动程序。

    您也可以在 processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package上仅安装驱动程序。

    如果您尚未安装Code Composer Studio,我强烈建议您安装它。

    请告诉我这是否有帮助!

    虚拟现实
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是执行上述任何测试之前安装了代码编写器工作室版本7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装CCS时,您需要在“Debugger Installation Selection”(调试器安装选择)窗口中检查Spectrum Digital驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已使用Spectrum Digital驱动程序重新安装CCS-7,该主板现在被识别为"XDS100 Class USB serial port (COM14)",
    已在putty中输入com14和11.52万波特,但在Windows中不显示任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以再次刷新演示代码? 您可以在此处找到相同的内容:
    C:\ti\controlSUITE\development _kits\LAUNCHXL-F2.8069万M\LaunchPadDemo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在打开项目时收到此错误...

    错误:导入项目'LAUNCHLL-F2.8069万M'失败,因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来您的controlSUITE安装不能正常工作。

    尝试重新安装controlSUITE。

    此致,

    虚拟现实