This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-C2-Kit:DRV8312-C2-Kit Windows 10兼容性

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581528/ccs-drv8312-c2-kit-drv8312-c2-kit-windows-10-compatability

部件号:DRV8312-C2-Kit
主题中讨论的其他部件:controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

是否有人可以帮助我确认DRV8312-C2-Kit所需的SDK (特别是controlSUITE)和驱动程序   与Windows 10 PC兼容? 客户以前在以前的主板上遇到过Windows 10兼容性问题,希望在购买之前进行检查。  

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在Windows 10机器上未发现Motorware有任何问题,另一位团队成员将评论Windows 10 controlSUITE的状态。

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于controlSUITE也是如此,在Windows 10上未发现任何问题。

    此致
    Chris