请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题ADC10D020中讨论的其他部件 是否有具有专用接口的MCU?
还是可以在任何MCU上使用GPIO来完成?
有人能建议我使用一些低成本MCU,它可以将外部ADC与2-4个通道连接起来吗?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否有具有专用接口的MCU?
还是可以在任何MCU上使用GPIO来完成?
有人能建议我使用一些低成本MCU,它可以将外部ADC与2-4个通道连接起来吗?
提前感谢
王宁
我认为F2837x器件上的uPP并行端口最接近处理吞吐量。 uPP数据速率为50MHz x 12b 50MHz x 8b,与ADC的20MHz x 20b最大输出不匹配。 您可以选择读取ADC示例,如下所示:
C674x DSP还具有具有双16b通道的uPP,因此您可以在20MHz x 10b的频率下读取数据。 它们也是ePWM和ECAP,但没有嵌入式模拟或闪存。
汤米
[修正了uPP总线宽度从12b到8b]