This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:性能CLA与性能CPU

Guru**** 2786755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581790/tms320f28377s-performance-cla-vs-performance-cpu

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件: TMS320C2.8344万

您好,

我正在研究基于Delfino TMS320F2.8377万S (200MHz)的新设计。

我想重复使用在Delfino TMS320C2.8344万 (300MHz)上运行的现有代码。

此代码是在汇编中编写的,非常高效。 我已经在现有平台上对其进行了基准测试,我担心 TMS320F2.8377万S的200MHz将是不够的。

但是,如果我充分利用CLA,就有可能达到目的。 这意味着我必须重写代码(不同的指令集),但它可能仍然可以接受。

我想知道的是“它在CLA上运行的速度有多快?”。 CLA的性能与Delfino CPU的性能相比如何?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想知道的是“它在CLA上运行的速度有多快?”。 CLA的性能与Delfino CPU的性能相比如何?[/quot]

    查看此Wiki文章:

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    与Delfino的主CPU相比,是否有任何有关运行定点操作的CLA性能的量化信息?

    谢谢

    Lionel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lionel:

    我们没有任何有关定点操作的性能指标,但我可以立即告诉您,在CLA中,性能将会变慢。 大多数CLA指令都是浮点指令,有几个要进行整数数学运算(ADD,SUB,CMP,LSL,LSR); 没有整数乘法。

    如果您无法在FLOAT中执行整个算法,则必须将IQ数值转换为FLOAT,标准化,执行计算,然后转换回IQ。 CLA非常适合直线计算,但不适合分支代码(if-elseif-else,switch,()?():())。