主题中讨论的其他部件:TMS320C6657,
你(们)好
我尝试在DMA模式下通过McBSP在TMS320F2.8377万D (Delfino)和TMS320C6657 (C66)之间进行通信。
我无法将McBSP用作SPI,因为C66处理器不支持SPI协议(请参阅文档SPRUHH0—2012年5月第2.10 段)。
因此,我希望C66和Delfino处理器具有相同的配置。
下面,我想 给你们一个我想要的例子(为了简化图表,我用2个8位的单词代替2个16位的单词):
在当前配置下,每个单词之间都有帧同步信号。
您是否对寄存器配置有任何想法,允许在图形中使用操作模式?
提前感谢。