This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-F2.8027万F:实验工具

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/581815/launchxl-f28027f-experimental-tool

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题中讨论的其他部件: MOTORWARE

大家好,

我的应用程序需要为  运行3相交流感应电机开发3相PWM波形生成代码,它是否是Launchxl-F2.8027万F正确的工具?

此致

Sreenivasan先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用Launchxl-F2.8027万F运行3 pH ACI电机,因为Launchpad的额定功率规格足以满足您的电机。 请下载Motorware以查看可用于运行ACI电机的所有可能的EVM -如果您的应用需要,有些是更高的输出功率。

    Sean