This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关EVM和控制卡的匹配关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8301-69M-KIT, MOTORWARE, INSTASPIN-BLDC, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580486/matching-relationship-about-evm-and-control-card

线程中讨论的其他部件:DRV8301-69M-KitTMDSCNCD2.8035万ISOTMDSCNCD2.8069万MISOcontrolSUITEMOTORWAREINSTASPIN-BLDCDRV8301

大家好

1.我已经拥有 DRV8301-69M-Kit,我是否可以使用 DRV8301EVM和 TMDSCNCD2.8035万ISO而不 是TMDSCNCD2.8069万MISO 来通过  controlSUITE控制IPM电机?

2.是否有IPM电机与TI的EVM相匹配?

赵先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    我看到了您的一些帖子,我认为我们在电机控制方面也采取了相同的方向。

    我想与您沟通一些问题。

    我的电子邮件:15.5011万49432@163.com。4.9432万。

     请给我发电子邮件。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.我已经拥有DRV8301-69M-Kit,我是否可以使用DRV8301EVM和TMDSCNCD2.8035万ISO而不是TMDSCNCD2.8069万MISO来通过controlSUITE控制IPM电机?
    答:是的,如果您没有使用InstaSPIN,并且只使用controlSUITE中的开放源代码引用。

    2.是否有IPM电机与TI的EVM相匹配?
    答:请链接到TI网站,该网站提供了一些不同EVM套件的参考电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不销售具有足够高的重要性的电动机,因此无法将其视为真正的IPM。

    是的,您可以将相同的DRV8301 RevD EVM基板与69MSIO卡和MotorWare/InstaSPIN-FOC/InstaSPIN-MOTION配合使用,或者与35ISO/69ISO卡配合使用,以用于基于controlSUITE的ESMO或InstaSPIN-BLDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    欢迎换货更正。这是我的个人邮箱:yangchao@protonmail.com

    赵先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    如果我需要带解析器传感器的控制电机,我询问是否可以在Drv8301 EVM上使用J8 (SPI接口)?
    要更改硬件抽象层的哪些设置?或者是否需要 了解其他注意事项?

    赵先生