This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8375万D:EMIF的突发或DMA模式

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579451/tms320f28375d-burst-or-dma-mode-for-the-emif

部件号:TMS320F2.8375万D

您好,

在32位异步模式中,EMIF是否存在脉冲或DMA模式?

如果是,则如何启用它?  是否要从异步部件执行突发读取?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    系统DMA可通过EMIF进行批量传输。 这是您要寻找的吗? 还是其他? EMIF内没有内置DMA。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了澄清一下,你说我们可以在异步模式下为EMIF进行DMA? 我要说的是使用CS2来CS4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,DMA可以访问EMIF1,因此可以通过EMIF进行读/写,而不考虑异步或SDRAM模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对Delfino的DMA EMIF异步功能的提示回复。  

     

    我的下一个问题是在异步模式下启动DMA传输需要做什么?

     

    您是否会参考TI数据表中有关Delfino的特定部分或任何相关的应用说明?  

    我在Delfino的外围;我需要向Delfino提供的任何控制或确认信号都是我感兴趣的。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    离线讨论。