This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8069万M:如何使用2.8069万 m 和2 drv8301将CC4000 GPS EM添加到我的项目中

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, LVSERVOMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/580616/launchxl-f28069m-how-to-add-cc4000-gps-em-to-my-project-with-lauchxl-f28069m-and-2-drv8301

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWAREDRV8301LVSERVOMTRMSP-EXP430F5529

大家好,

我正在Lauchxl 2.8069万 m 和2 drv8301使用汽车器件来控制2 lvservomtr, 但是我需要在我的项目中添加一个GPS,您认为是否可以添加 此GPS模块,我认为由于dvr8301,可用的引脚数存在一些问题,我也在考虑 此RTC模块, 请提供任何建议,我们将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!

    Miguel cosmes 说:
    您认为是否可以添加 此GPS模块

    首先,您计划使用哪种通信协议连接GPS模块? SCI还是SPI?

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为drv-8301使用的引脚,所以看起来我刚刚有了I2C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔

    您仍有一整组未连接的Launchpad标题。 如果您将一个BoosterPack站点用于DRV8301,则不会阻止另一个集。在这种情况下,您仍有SPI,SCI或UART可用于GPS模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,因为我必须连接2 drv8301。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔

    啊,是的,我现在看到了。 因此,似乎没有一种即插即用的方法可以让所有三个主板协同工作。 您需要对未使用的BoosterPack标头进行审核,以查找可用的SCI/UART引脚。 我做了一个简短的检查,看起来SCITXDB在GPIO22和GPIO40上可用。 SIRXDB可用于GPIO23和GPIO44。 我不相信这些针脚被DRV套件使用,但它们位于GPS模块的错误位置。 因为如果是这样,您可以创建自定义的转换器板或仅创建一个简单的线束,以在连接所有三个模块的情况下开发您的应用。 或者,您可以使用一个DRV板和GPS模块作为概念验证进行开发/评估,然后为应用程序创建自己的自定义板。

    启动板套件无疑有其折衷之处。 它们非常适合帮助人们开始使用C2000与许多外部设备的连接,但在尝试开发整个系统时,它们可能是限制因素。 要在您的最终应用程序中获得最佳性能,您需要开发自己的自定义硬件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,
    因此我必须将UART RX与SCITXDB连接,将UART TX与SCIRXDB连接,是吗?GPS PPS输出和修复可用,它可以是NC,按键修复,GPS重置通过GPIO设置为高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    您的建议似乎是正确的。 SCITX将连接到GPS_RX,SCIRX将连接到GPS_TX。 它看起来像其他GPS信号是基本IO控制,因此标准GPIO应该是良好的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Mark的帮助,
    您是否了解使用GPS模块的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能为你提供帮助。

    我不知道将此GPS模块与C2000器件配合使用的代码。 MSP-EXP430F5529模块的“入门指南”看起来就像一本。 我建议通读并消化演示。 一旦您了解了演示,就可以开始将其移植到F2.8069万设备上。 如果您能在完成项目后在论坛上共享您的代码,我会很喜欢。 我相信这里的其他工程师也会有兴趣看到结果。

    如果您对该演示有任何疑问,请务必在MSP论坛上提问。

    编辑:添加指向入门指南的链接。 processors.wiki.ti.com/.../s>5529

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该应用程序不能在WIN 10上运行(也不能在兼容模式下运行),因此我必须在WIN 7上安装,并将文件复制到win10。 如果我收到,我会分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米格尔

    好的。 如果您对原始演示有问题, MSP论坛 将更适合帮助您。 当您着手移植回C2000时,请随时创建新的帖子。

    祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢Mark。