This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8379万D:LAUNCHTXL-F2.8379万D DAC

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/579096/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-dacs

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

我使用 了LAUNCXL-F2.8377万S。 现在我想转换到 LAUNCHXL-F2.8379万D。

第一个问题:它与PIN不兼容。 没有大问题。

第二个问题:DACOUTC在新主板上没有PIN。 甚至在新的60针连接器上也不会。 大问题。

没有机会获得DACOUTC吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以尝试具有大多数引脚的F2.8379万D Delfino实验板套件。 但是,如果您想使用此套件,请仔细检查它是否具有所需的引脚和其他配置。

    Javy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Javy,

    我已经使用过F2.8377万D坞站。 但我不喜欢这个解决方案的大尺寸。 这就是我切换到LaunchXL的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您回答正确。 LAUNCHXL-F2.8379万D没有将DACOUTC带到任何引脚上。 您仍有DACOUTA和DACOUTB可用。 我希望这能让您有足够的时间开始。

    我们尽力确保LaunchPad上提供的功能提供足够的样品,以便评估设备。 如果需要更广泛的功能,则可以使用controlCARD环境或设计自己的自定义板。